This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:利用 LM5060防止浪涌电流和反极性

Guru**** 2573335 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060, LM74502-Q1, LM74502, TPS1211-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335806/lm5060-preventing-both-inrush-current-and-reverse-polarity-with-lm5060

器件型号:LM5060
主题中讨论的其他器件: LM74502-Q1LM74502TPS1211-Q1

大家好、

我知道 LM5060可用于控制浪涌电流和反极性保护、一个器件能否同时实现这些功能? 我们有基准设计吗?

此致、

小营

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoying、

    有关反极性保护配置、请参阅数据表中的图41。 您需要在 MOSFET 栅极至接地端添加电容器以控制浪涌电流。

    我推荐 LM74502-Q1、因为它通过集成的反极性保护功能简化了电路  

    此致、

    勒凯什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的建议。

    由于该设计采用12V 输入电压、200A 输入电流和2200W 功率、考虑到额定功率、您会推荐哪一种 LM74502或 LM5060?

    此致、

    小营

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoying、

    200A 的设计需要驱动并联 MOSFET。 在这种情况下、TPS1211-Q1会是合适的选择。

    https://www.ti.com/lit/an/sluaan7/sluaan7.pdf?ts = 1710433357069 

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的建议、客户认为 LM5060更易于使用、注意我们有一个2000W/140A 的演示、您能帮助评估使用 LM5060的情况吗、我们能实现大约200A 吗?

    此致、

    小营

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoying、

    指的是 LM5060的哪个演示板? 您能否分享该参考  

    此致、

    勒凯什