This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2100R044:有关 GaN 解决方案的问题。

Guru**** 2510205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG2100R026, LMG2100R044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340350/lmg2100r044-questions-about-gan-solution

器件型号:LMG2100R044
主题中讨论的其他器件:LMG2100R026

您好

我的客户 正在审查 GaN 解决方案以提高效率。

他们正尝试按照以下规格制造多款产品、是否有相关的解决方案?

-spec-

N   VIN:48V 或12V

N   VOUT:3.3V 或1.0V

N   IOUT:10、50,100,200,500A

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    是的、我们的 LMG2100或 LMG3100器件应该适用于此应用。  

    我们下周会向您提供更多相关信息。 感谢您的耐心。  

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:
    对于10A、LMG2100R044和50A 输出、我们即将推出的器件 LMG2100R026将适用于该应用。
    对于100A 及更高的电流、您必须考虑使用 LMG2100R026的多相。

    谢谢。此致、

    鲁基卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ruchika、你好

    感谢您的答复。

    您是否有任何应用手册或材料可供参考?
    最好有一个电路图。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您可以在线找到许多与多相降压转换器相关的文档。

    下面是一个我认为有用的此类链接:

    https://www.ti.com/lit/an/slva882b/slva882b.pdf?ts = 1711441925814&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    谢谢。此致、

    鲁基卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruchika:

    我的客户还有其他问题。

    请告知我们 LMG2100R026的预期 RTM 时间表。

    是否有理由不推荐 LMG3100?

    谢谢。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:
    有关 RTM 时间表、请给我们的 PME 发送电子邮件: srijan@ti.com


    也可以使用 LMG3100。 由于它是单个 FET、因此将使用2个 LMG3100 IC 构成半桥。

    谢谢。此致、
    鲁基卡