This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMS1587:关于 LMS1587CS-ADJ/NOPB 散热焊盘尺寸和焊盘图案

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328888/lms1587-regarding-the-size-of-thermal-pad-and-land-pattern-of-lms1587cs-adj-nopb

器件型号:LMS1587

大家好、

在 LMS1587CS-ADJ/NOPB 数据表的封装图中、

散热焊盘和建议焊盘图案的尺寸与旧数据表中列出的尺寸不同。

您能否告知我们发生变更的时间以及是否针对变更发布了 PCN 或类似通知?

感谢您的支持。

此致、

友之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    旧数据表                新数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomoyuki、  

    我把我们的项目经理搞砸了、看是否发布了 PCN。  

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomoyuki、  

    很遗憾、我们无法跟踪此更改的确切日期。  

    我们认为这一变化可能发生在2023年。  

    包装有以下几个问题:

    • 客户是否对 ePOD 3B 有任何问题?
    • 他们是否发现有任何挑战?
    • 客户是否购买了旧版本?

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Juliette,

    感谢您的答复。 您提到更改可能发生在2023年、但 TI.com 上的最新数据表已于2013年进行修订。

    这是否意味着没有进行过修订、但内容已更新?

    此致、

    友之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomoyuki、

    我们确实发现、在内部变更系统中、制造商于2013年变更、这可能与变更相关。 但是包装团队无法证实这一点。

    我认为数据表的最后几页可能会在没有修订的情况下更改、我还必须确认。  

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Juliette,

    感谢您的答复。

    客户将手头的旧数据表与 TI 网站上的最新数据表进行仔细比较、并询问为什么没有发布 PCN 来了解存在的差异或发生更改的时间。 我们知道 TI 并不会针对每个数据表更改发布 PCN、但我们也收到了客户请求、要求我们得知所有数据表更改。 如果数据表在最后一页未发生任何修订更改、在 TI 产品页设置警报是否会在数据表发生更改时通知我们?

    此致、

    友之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tomoyuki、  

    没错、每次更改数据表后都会发布一个 PCN。  

    我已将此变更的所有者弄乱、以了解为何未发出警报