This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010247:R112和 R118的用途

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010247, ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343515/tida-010247-purpose-of-r112-and-r118

器件型号:TIDA-010247
主题中讨论的其他器件: ISO1640

您好!

通过 TIDA-010247参考设计、我不太清楚分别连接到顶部和底部 REG2输出的用途或 R112和 R118。

我在 SLUAAN9 文档中找到了以下内容:

"TIDA-010247还通过顶部和底部的 REG2保留了外部电池组平衡功能、
BQ769x2。 主机 MCU 可以启用 BQ769x2 REG2中的任何一个、以便启动电池组平衡、但需要注意的是
最大平衡电流必须遵循 BQ769x2稳压器电流限制。"

这似乎意味着电芯平衡在 someway 中连接到 REG2、但稳压器只能提供45mA。

有人能解释一下我遗漏了什么吗?

此致

杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、  

    您找到了正确的文档。 R112和 R118旨在补偿由 ISO1640、MCU、高侧 MOSFET 驱动器等引起的两个电池组(电池1 -电池10和电池11 -电池20) 的电流变化。 最大变化应小于1mA、因此45mA 应该足够好。  

    Ryan Tan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的反馈。 很有道理。