This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:输出电源问题(高纹波)

Guru**** 2387320 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543B20
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343651/tps543b20-output-power-supply-issue-high-ripples

器件型号:TPS543B20

您好!

我们使用 TPS543B20器件为 FPGA 设计了电源。 输出电压要求为0.85V @ 20A。 输入电源电压为12V。 我们按照 WEBENCH 仿真遵循了原理图。 附加了原理图以供您参考。

e2e.ti.com/.../TPS543B20_5F00_Schematic.pdf

我们对产出的观察如下:

1) 1)当 Rramp 为187Kohm 时、我们在 0.85V 的输出电源处看到超过200mV 的纹波。 该图像随附、名为 Rram_187K。

2) 2) 当 Rramp 为121k Ω 时、我们已经看到  0.85V 输出电源处的纹波有所改善。 该图像随附、名为 RRAMP_121K。

3)我们还将 Rmode (R301)更改为121k Ω、并删除了 RSS (R309)。 但未观察到纹波有改善。

(注意:连接的所有波形快照都是使用20MHz 的带宽设置拍摄的)。

请提供您的反馈、以减少此器件输出的这些波纹。

此致、

桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:

    我在原理图中注意到的唯一问题是包含0欧姆 MODE 电阻器。 这应该保持打开状态、以便选择默认模式。 但是、由于添加121kOhm 电阻后情况并没有改善、因此很可能没有驱动该问题。 您能否捕获 VIN 纹波、SW 波形和 BP 电压的波形、以便我们可以进一步研究? 共享映像中的纹波模式不是典型模式、 但我可以确认输出 LC 配置正确

    此致。

    布里顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Britton:

    我们已注意到、当我们将输出侧的电感器更改为470nH 时、这些纹波消失、电源看起来洁净。

    我认为这个问题解决了、没有改变任何其他东西。

    谢谢。

    桑托什