This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS566238:TPS566238R:0.9V 时的输出电源问题、具有高纹波

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343672/tps566238-tps566238r-output-power-supply-issue-at-0-9v-with-high-ripples

器件型号:TPS566238

您好!

我们在 设计中使用了 TPS566238RQFR 器件。 为此器件提供的输入电源为5V、输出为0.9V @4A。 附加了原理图以供您参考。

   

观察结果:0.9V 时输出电源中存在较高的纹波。 附加了波形快照、供您参考。

(注: 示波器带宽设置为20MHz。)

请查看原理图、并让我们知道如何最大程度地减小器件(TPS566238R)输出端的纹波。

此致、

桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh:

    我复查了原理图。

    您的原理图的输出侧似乎没有任何问题。 此处提供了推荐的 LC 元件。

    至于输入侧、R677的用途是什么? 什么是 NU?

    此外、请确保对输出电容器使用尖端和接地筒方法进行测量、因为这是最大程度地减小纹波并确保交流耦合的关键因素。 如果您可以分享 SW 和 VIN 的波形、这将有助于了解可能的问题是什么。

    下面是数据表中的基准输出电压纹波波形。 这是一个很好的比较。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Calan、

    感谢您审阅我们的原理图并听取您的宝贵评论。 NU 表示未使用。

    我们通过添加一个 与 R671并联的33pF 电容器、实现了具有极小纹波的输出电压(0.9V)。 问题似乎现在已解决。

    谢谢。

    桑托什