This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:查看支持和问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344474/uln2003a-review-support-and-questions

器件型号:ULN2003A

您好、

客户想要在 IP 摄像机中使用达林顿晶体管阵列 ULN2003A 进行平移/倾斜控制。 步进电机为5V/20 Ω 和4相/5线。 每个相电流都是250mA、可能有两个相同时运行。  

问题1:  ULN2003A 是否 是满足其需求的合适解决方案?  

Q2: 我们是否需要在输入端串联1Kohm?

Q3:ULN2003A 的功率损耗是多少?

谢谢。

阿兰   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    问题1: 是的、是的。

    问题2. 否、由于器件包含输入电阻、因此不需要输入电阻。

    问题3: 最坏情况下的功率耗散发生在 VCE、sat = 1.6V、0.5 * 1.6 = 0.8W 条件下0.5A (两个同时导通)期间。 当两个相位打开时、典型值将更低、约为0.55W。

    谢谢。

    帕特里克