This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:降低 PMID 的电容

Guru**** 2924830 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342886/bq25792-reduce-the-capacitance-of-pmid

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件: BQ25798

大家好、

由于布板空间限制、我们的客户希望减小 PMID 中的电容器、现在我们建议使用 PMID 之外的3* 10uF、1* 0.1uF 电容器。 它们是否仅使用2*10uF、1*0.1uF?

VREG 为8.8V、最大电流= 3A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailun、您好!

    我建议切换到 BQ25798。  BQ25792专为智能手机等嵌入式应用而设计。   BQ25792不支持在电池可拆卸时运行。  

    切换到 BQ25798可以防止未来出现问题。 IC 是引脚对引脚兼容的、因此 IC 的交换应该不会出现问题。

    由于电路板空间限制,我们的客户希望减小 PMID 中的电容器,现在我们建议使用 PMID 之外的3* 10uF,1* 0.1uF 电容器。 他们能否仅使用2*10uF、1*0.1uF?

    不建议这样做。 PMID 引脚必须具有最小推荐  电容:3* 10uF、1* 0.1uF 电容器

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    不使用 OTG 功能。 他们是否仍应保留这些电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否与客户分享有关 PMID 引脚功能的更多详细信息、以便我们向客户进行说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailun、您好!

    很抱歉 TI 延迟到3月29日星期五度假。

    请勿使用 OTG 函数。 是否仍应保留这些电容器?

    是的、 不建议这样做。  PMID 引脚必须具有建议的最小电容:  3* 10uF、1* 0.1uF 电容器。  

    您能否提供有关 PMID 引脚功能的更多详细信息,因此我们可以向客户解释。

    请参阅以下主题:PMID 和 OTG

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!!