This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:-

Guru**** 2582435 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342060/tps63020--

器件型号:TPS63020

您好!

我创建了典型应用、Vout=3.3V。 30至140mA 的负载消耗由实验室电源提供的稳定电压3.18V 进行动态和供电。

稳压器有时出现故障、Vout 变为~1.4V、独立工作。

轻松重现故障的一种方法是用手指触摸大约2秒的反馈电阻器。 我认为手指会产生噪声、然后上升1M 电阻并导致故障。

在正常使用中,没有人触摸,可能存在一些噪声产生同样的效果。

这个问题可以使用数据表中8.3.1章节的"改进2A 负载电流时的瞬态响应"中的 C4和 R4来解决?
需要注意什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    请在此处分享您的原理和布局。

    是的、R4和 C4有助于滤除一些高频噪声、这可能是修复问题的原因。 一个问题是、移除手指后、输出电压恢复正常或仍保持在1.4V?

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,涛!

    输出电压保持在1.4V。

    谢谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Daniel、您好!

    在您的布局中、反馈路径非常长。 应尽可能短。  

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    好的、我会这样做。

    在建议的布局中进行图形测量、反馈路径长度~1.8mm、在我的设计中、尺寸为2.3mm、比原来大27%。

    ~.5mm 铜是有罪的吗?

    谢谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    存在误解。 我的意思不是 FB 引脚的连接、而是 R4的 GND 与器件的 GND 之间的连接。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    好的。

    滤波器在当前版本的设计中没有实现、但我将执行到下一版本。

    让原型工作4天,而我在一个短暂的假期,并在回到办公室仍然工作。

    在进行该测试之前、我再次将 PCB 发送到温度室。 因此、可能移除了一些不良的焊接。 这可能就是为什么我触碰手指时稳压器会失败的原因、因为不良焊接会产生许多短暂状态。

    谢谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。

    我也会让我的设计的 R4更靠近芯片。

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Daniel、您好!

    好的、等待更新。 实际上、DS 中的布局示例很好、大多数情况下您可以将它们视为基准。

    享受您的假期、祝您愉快。  

    感谢您使用 TI 器件。

    此致

    陶氏