This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:突发模式阈值

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341569/ucc25660-burst-mode-thresholds

器件型号:UCC25660

大家好、我正在尝试了解各种(VLA-VLLB)选项。 为什么有人希望 HFBurstEntry 阈值低于 LFBurstEntry 阈值? 它似乎永远不会进入 HF 突发模式、(VLA-VLLB)少于1.087V。 我只是不明白。 有人能解释一下吗?

谢谢!

约克林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我很快就会回来。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这很可能与可闻噪声有关。  对于 HFBurst、会在较高的功率级别下发生这种情况。  当负载降低以提高效率时、您会进入低频突发、该突发最可能在可闻范围内。  但是、由于能量较低、产生可闻噪声的能量较少。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike、我的问题是关于不同可编程设置的更多信息。 采用这些设置时、HFBurstEntry 阈值似乎会低于 LFBurstEntry 阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jocelyn:

    当负载从最大负载降至空载时、应首先触发 HF 降压模式、其次触发低频。

    我在数据表中找到了介绍突发模式行为的第7.5.3.2节。

    此致、

    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jocelyn,

    您是对的。 在这些设置下、 LFBurstEntry 具有比 HFBurstEntry 更高的阈值 。 但是、这并不一定意味着会首先触发 LF 突发。 实际上、 有一个内部逻辑可确保始终先进入 HF 突发 ,如下面所示的块中所示。

    请 参阅下图以了解进一步的图示。 一旦 HF 突发被触发、VFBReplica 将首先跳转。 原则上、LFBurstEntry 的大小可以与 VFBReplica 跳跃显示在红圈中的位置一样高。 不建议将 LFBurstEntry 设置为 高于该点、因此需要进行适当的功率级设计。  

    我希望这一点得到澄清、如果 有进一步的问题、请告知我们。

    谢谢