This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61046A:无法在输入低于3、0V 时使输出保持稳定

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61046A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338852/tlv61046a-does-not-stabilize-output-with-input-less-than-3-0v

器件型号:TLV61046A

我的项目使用此升压来提高3.8V 至12V。 这个12v 为一个包含平均20mA 电流的 RF 发送器供电。 我需要使用输入高于1.8V 的电压提供12V 电压。
升压不足以在输出端保持12v 稳定、请查看图(输入电压为2.0V):

MEU skip to ultiza este boost para elevar 3,8V para 12V.  Esse 12v alimenta um transmissor RF com corrente media de 20mA。 Preiso que ele forneça 12v com entrada acima de 1,8V.

o boost não da conta de manter os 12v estável na saída、observe a imagem (tensão de entrada de 2、0V):

3.0V 输入电压:

3.8V 输入电压:

峰值电流输出 约为 40mA。

输出电流的平均值为 20mA。

这种影响也会发生在 EVM-TLV61046A 以及我的电路板上。

项目:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiago、

    该专家今天不在办公室、明天会回来。

    很抱歉给您带来不便。

    此致、

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiago、

    从您连接的原理图中、Q3开启时的最大 Iout 约为0.12A、而不是40mA。 您可以确认吗?

    还请测量 Iout 并将 Iout 波形与 Vout 一起添加、尤其是在 Vin = 2V 时。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei、感谢您的回答、

    我将提供波形。
    但是、即使峰值电流是120mA、TLV 也应该能够承受它、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiago、

    在2V 输入电压至12V 输出电压下工作时、最大输出电流仅约为70mA。 因此、如果 Iout 为120mA、则会显著降低 Vout。

    我附上了一个最大输出电流计算工具供您参考。

    e2e.ti.com/.../Max-Iout-Calculator.xlsx

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2V 输入电压和12V 输出波形: 

    输出电压12V 和电流~50mA 1mV/CMOS 10mA 非侵入式探头 

    输入电压3.8V。 输出电压12V 和电流~50mA 1mV/CMOS 10mA 非侵入式探头 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiago、

    感谢您提供波形。 我将在下周早些时候进一步检查并向您提供反馈。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiago、

    作为我在 EVM 上使用3种不同芯片的检查结果、如果使用10µH 电感器、当输入电压= 2V 且输出电压= 12V 时、可支持50mA 输出电流。

    以下是负载瞬态波形供您参考。 10µH 电感器为 FDSD0420-H-100M、用于官方 EVM。 黑色 Vout 是在 Vin = 2V 时测量的、灰色 Vout  是在 Vin = 3V 时测量的。 瞬态行为是正常的、这两种情况下几乎相同。

    您能帮助我们再次确认所使用的电感器是4.7µH 还是 10µH 吗?

    如果有任何问题或更新、请告诉我。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高律

    我使用 SP43-100K Codaca。 但是、我已经使用 EVM 电感器和其他模型对其进行了测试。 此测试有何不同之处? 我问这个问题是因为拉斐尔告诉我、你可以模拟我遇到的同样的问题...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiago、

    我在 EVM 上进行了测量、发现使用4.7µH 电感器时 Vin = 2V 下存在类似现象。 这就是我 一开始给拉斐尔的反馈。

    然后 我将电感器从4.7µH 更改为10µH、大的输出电压降消失了。  使用10µH 电感器后、Vin = 2V 和 Vin = 3V 时的行为几乎相同。

    因此、我想请您的帮助、以确认当前在您的应用中使用的电感器 是否是10µH。

    您还能帮助确认以下2项吗?

    1. 最低输入电压:2V 或2.5V?
    2. 最大输出电流:40mA 还是50mA?

    谢谢你。

    此致

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、雷

    我的电流电感器为10uH (Codaca SP43-100K)

    最低输入电压:2V

    最大输出电流:50mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiago、

    即使在频率= 859kHz (最小值)、效率= 65%、峰值电流限制= 621mA、电感器= 9μH 的最坏条件下、在2V 输入电压至12V 输出电压下工作时、TLV61046A 仍可以输出55mA。 这与我在 EVM 上观察到的情况相符。

    嗯、你这边有不同的观察结果。

    如果可用、您可以将2块电路板发货给我以进一步检查吗?

    此致

    雷  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei、我要等新的 PCI 版本发布才能测试布局。 我会尽快返回并提供信息。

    现在感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiago、

    感谢您的信息。

    如果您需要我可以提供的任何支持、请告诉我。

    此致

    雷