This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2611:器件启动时确认输入电流

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344185/lm2611-input-current-confirmation-when-device-start

器件型号:LM2611

您好、专家!

LM2611可在客户端进行大规模生产。 测试时出现问题:

1.当电源电压低于2.5V (小于最小工作电压)时、SW 对地短路、这是该器件的正常状态吗?

2.客户使用 LM2611将12V 更改为-12V、当输入电流小于1.0A 时、输出是正常的、但最大输入电流小于0.9A、输出将内部短路。 您能否帮助检查此 CKK 是否需要超过1.0A 的启动电流? 谢谢。

这是 LM2611的原理图:

此致

郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Songzhen:

    1."SW 是接地短路"是什么意思? 它不能接地短路、否则会使输入短路。

    2. 我不明白你的问题。

    此致、

    峰值