This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2H000-Q1:在125Ta?

Guru**** 1135580 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2H000-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343693/tps2h000-q1-0-6a-at-125-ta

器件型号:TPS2H000-Q1

大家好、

您能帮助评估此器件能否在125C TMB、0.6A 持续电流条件下运行吗?

谢谢!

斯嘉利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    TPS2H000-Q1在最低160C 条件下进入热关断状态。

    因此、我们可以计算最坏情况:0.6A^2 * 2Ohm = 0.72W;0.72W * 39.1C/W = 28.152C 温升。

    125 + 28.152 = 153.152、因此估算显示在这种情况下应该可以运行。

    谢谢。

    帕特里克