This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:当电池电压为零时打开 BAFET

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342727/bq25700a-turning-on-bafet-when-battery-voltage-is-zero

器件型号:BQ25700A

在某种情况下、某些电池将处于关断模式。 在关断模式下、电池输出电压为0 VDC、我们没有串行通信、因此使其退出关断模式的唯一方法是向电池端子施加大于5 VDC 的电压。

使用"bq25700A"数据表第1页中的采用12V 外部电源的参考设计。 虽然讨论的 MOSFET 没有参考指示符(也称为 BAFET)、但栅极连接到低电平有效引脚 BATDRV。 我们尝试了不同的运行模式-降压/升压处于激活状态、包括将 +12 VDC 置于 BAFET 的源极上的 Q4、我们需要能够在短时间内使其栅极处于低电平、从而使我们的电池从关断模式中退出。 引脚 CEL_BATPRESS 连接高电平、连接至引脚 REGN 引脚、其他所有其他元件均根据其他参考设计进行配置。  

如果我们在非关断模式下使用电池、一切都会正常运行。

是否有方法可以控制 BAFET 的时间足够长、使电池退出 SHUTDOWN 模式?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zane:

    如果您将充电电流寄存器设置为非零值、充电器将尝试为电池电容器充电、从而将电池从关断模式中唤醒。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    寄存器14h、位6-12? 我们尝试了从最小值到最大值的每种组合。 是否可能存在其他寄存器的组合? CELL_BATPRES 上的液位是否偶然相关? 是否有任何其他方法可以在该 BAFET 上强制栅极处于低电平(有效)、即使用几毫秒就足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们希望客户按照我们的 EVM 用户指南来启动第一个项目。  

    https://www.ti.com/tool/BQ25700AEVM-732

    此致、