This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2992:开/关引脚功能问题

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LP2992

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343876/lp2992-issue-with-on-off-pin-function

器件型号:LP2992

您好!

我突然看到 LP2992器件上的奇怪行为。 应用3.7V 输入电压,当 ON/OFF 引脚连接到低电平时,器件应该处于关断状态。

无论我对开/关引脚执行什么操作、我都将获得3.3V 输出。

这是已在现场使用了一段时间的产品中使用的电路、以前没有出现过此问题。

有什么技巧吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 Nigel:

    是的、如果 ON/OFF 引脚连接至低电平、则器件应关闭。 它是如何连接到低电平的? 是否有可能会出现150毫伏以上的电压? 是固定3.3V 器件吗?  

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

     它通常由 GPIO 和下拉电阻控制。 这以前是有效的。 我甚至尝试了直接短接至 GND。

    是的、固定输出设备。

    谢谢。

    奈杰尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nigel:

    是3.3V 固定器件吗?

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    是、3V3固定器件

    谢谢。

    奈杰尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nigel:

    这很奇怪。  器件是否提供任何负载? 3.7V -> 3.3V 均在压差规格范围内、具体取决于负载条件、因此我想知道通道是否损坏、看起来好像调节到3.3V 只是巧合。 这将解释开/关为何无效。 如果将输入电压升高到4.5V、输出会跟随?

    您能否分享 LP2992的原理图?

    谢谢。

    尼克