This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28742:TL431反馈电路是否正确:对于 Webench 电源设计工具:UCC28742DBVR 47V-49V 至1000.00V @ 0.01A

Guru**** 2582135 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, UCC28742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344358/ucc28742-tl431-feedback-circuit-true-or-not-for-the-webench-power-designer-ucc28742dbvr-47v-49v-to-1000-00v-0-01a

器件型号:UCC28742
主题中讨论的其他器件:TL431

尊敬的 TI 技术团队:

我写信要求说明使用 TL431提供反馈和 UCC28742控制器的设计的两个方面。

TL431反馈电路:

我已经在 LTspice 中对电路进行了仿真、并关注流过光耦合器二极管的电流。 我的仿真显示电流大约为1.3A、该值似乎过高。 您能否帮助我确定我的设计中可能会导致高电流的问题?

UCC28742开关频率:

此电路的 WEBENCH 设计指定开关频率为100kHz。 但是、UCC28742数据表列出了最大开关频率限制。 您能说明一下、100kHz 开关频率是否适合 UCC28742、如果不适合、那么什么频率更适合我的设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vidhya:

    LT431 (仿真中的 R4)的偏置电阻器需要远高于750欧姆、因为其设计用于在空载条件下限制 TL431的偏置电流。 在空 载条件下、它应该按照数据表中的公式32进行设计(见下文)。

    ICENL 是空载时的反馈电流(~30uA)、CTR_NL 是 I_FB=~30uA (无负载条件)时您的光耦合器的电流传输比。 VOPTNL 是在空载条件下二极管的电压、请查看光耦合器数据表、您的情况下 Ropt 为681 Ω。 VOUTNL 是在空载条件(VOUT 纹波)=~1000V 时的输出电压。  2V 是并联稳压器 LT431的最低电压。

    谢谢!