This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:适用于4类 POE 的电源多路复用器或 ORI-ing

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, PMP20859, PMP22477

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339487/tps2373-power-mux-or-ori-ing-for-type-4-poe

器件型号:TPS2373
主题中讨论的其他器件: PMP20859PMP22477

大家好、

我计划将 TPS2373用作 POE PD。 我有几个问题需要 TI 帮助。

查询。  

1.在我的器件中有两个 RJ45和 POE、如果 两个 POE 都连接到该器件、那么是否可以通过任何方法对这些可用的电源或负载共享器件进行多路复用?
2.如果我计划使用其中一个 RJ45运行、是否有任何 OR-ing IC 可用?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashfaaq:

    感谢您的联系。 请问您是否需要电源 ORing 或电源多路复用? 您需要的最大负载功率是多少?

    双路 PD 电源 ORing (最大功率= 8类):

    -您可以参考30W 设计的 PMP20859。 但您可以使其具有更高的功率。 由于 只有一个直流/直流电路、因此不建议使用 TPS2373、其中两个 TPS2373具有用于启动自举的 VC_IN 和 VC_OUT 引脚。 TPS2372-4 降压转换器。  

     

    双 PD 电源多路复用(最大功率> 8类):

    -使用功率限制电路,并在输出端混合功率。 它可提供有功功率限制功能、以避免任一 PD 的输入功率大于71.3W、但成本高、尺寸大。 (您可以在 PMP22477中搜索功率共享电路)。 TPS2373-4。 建议用于此设计。

    -并联两个 PD。 如果布局、电缆条件、温度和其他因素类似、PD 通常可以无源地平衡功率。 但主动控制无法保证这种功率平衡。 TPS2372-4 建议用于此设计。

     

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高诊断

    感谢您的宝贵答复。

    请问您是否需要电源 ORing 或电源多路复用?
       ---我的设备有两种模式低功率模式(<71.3W )和高功率模式(140W )。

    我将 POE 和 Aux 适配器作为电源、其中 POE 将在低功耗模式下使用、而 Aux 适配器(12V)将在高功率模式下使用。

    另外对于 POE、我有两个 RJ45端口、并且其中任何一个端口都需要 POE (4类 POE  71.3W)。  

    因此,我正在 探索不同的方法,如电源多路复用,其中我可以多路复用2 PD (4型 POE 71.3-W)通过在两个 PD 之间共享负载,以高功率运行。

    如果无法实现电源多路复用、我倾向于使用 OR-ing 电路、类似于您分享的 PMP20859的方框图。  



    您可以为我的设计推荐合适的 TI 解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashfaaq

    感谢您的答复。

    我将不在办公室、直至3月27日。 很抱歉 E2E 中的延迟响应、感谢您的耐心等待。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您的答复。

    当您外出时、您的团队中是否有人可以帮助我解决此问题? 我们很快就能结束本次研讨会、这将非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashfaaq:

    我们的 PD 应用工程师 Diang 目前不在办公室。 请期待他的回应延迟!

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang 和团队:

    请找到以下图片。 我有2个 RJ45和 POE 4型、我计划将两个 PD 并联、将 PD 的输出合并并连接到单个直流/直流转换器中。  PMP20859 -这非常有用。 但是、是否有任何输出电压为12V/70W 的评估板?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ashfaaq

    感谢您的反馈。 您可以订购2个 TPS2372-4EVM 并在外部进行连接。 有关更多详细信息、请查看随附的文档

    e2e.ti.com/.../7840.Beyond-BT-High_2D00_Power-PoE-Solution-using-the-TPS23880-and-TPS2372_2D00_4_5F00_slva986.pdf

    此致、

    帝昂