This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296M:预充电和终止电流设置

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344247/bq24296m-precharge-and-termination-current-settings

器件型号:BQ24296M

大家好。

该 IC 的默认值为 IPRECHG = 128 mA 且 ITERM = 256 mA。

预充电电流和终止电流是否设置相同的值(例如两个128 mA)? IC 的状态机没有负面影响或特殊行为、必须在默认方法(如 REG02[0]位)之上处理这些行为?

此致、Vasyl。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vasyl、  

    将预充电和终止电流设置为相同的值是没有问题的。  

    此致、

    加勒特