This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:在累积模式下计算剩余容量

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343843/bq35100-remaining-capacity-calculation-in-accumulation-mode

器件型号:BQ35100

您好!

     我使用 Bq35100测量我的 锂亚硫酰氯 化学电池。 我需要知道电池的电量。 我已将电量监测计置于累积模式。

现在、这些是我已经完成的步骤。

  • 将仪表更改为累加模式
  • 发送 GAUGE_START 命令  
  • 读取 AccumulatedCapacity (4字节从0x02-0x05)  
  • 发送 GAUGE_STOP 命令
  • 再次读取 AccumulatedCapacity

基于 我的理解,

                  SoC =(电容/设计容量)* 100%

          其中、    REM 电容器=设计容量-累积通过的电荷。

 

这里提到的累积通过电荷是从电量监测计读取的4字节的累积容量、这是正确的。

现在、我为我的17Ah 电池获得的值是   

                          在 GAUGE_START 之后 -  D0 FA FF FF FF  

                          在 GAUGE_STOP 之后  -  BF FA FF FF  

我应该如何使用此数据计算电池电量百分比...是否需要执行任何其他步骤?...

这里的电荷累积是否代表累积通过电荷、可从设计容量中扣除?

提前感谢您、

Arun Babu S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun Babu S:

    您显示的公式是一个高级公式、因此您将无法插入数字来计算准确的数字。 但是、AccumlatedCapacity 累积通过的电荷。

    SOH 将报告电池百分比。

    此致、

    埃文