请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV751 大家好、
我想问一个有关 TLV75101PDSQR 的问题。 如下图所示、我将 TLV751的 OUT1和 OUT2通道同时连接到输出"FPGA_HSSTACCPLL_1.2V"。 我想问的是、是否可以将 OUT1和 OUT2通道组合成一个通道、如下面的原理图所示? 这会是问题吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果您需要1A LDO、另一种解决方案是 TLV767 1A、16V 精密线性稳压器数据表(修订版 D)(TI.com)。