This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV751:TLV751的原理图审阅

Guru**** 2501375 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343917/tlv751-schematic-review-for-tlv751

器件型号:TLV751

大家好、

我想问一个有关 TLV75101PDSQR 的问题。 如下图所示、我将 TLV751的 OUT1和 OUT2通道同时连接到输出"FPGA_HSSTACCPLL_1.2V"。 我想问的是、是否可以将 OUT1和 OUT2通道组合成一个通道、如下面的原理图所示? 这会是问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的原理图审阅。  

    请允许我在2-3个工作日内查看您的主题。

    此致、

    汉娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    再次感谢您的提问。

      有关此并联设计的更多信息、请参阅《使用镇流器并联 LDO 的综合分析和通用公式》。

    我认为将双路输出 LDO 连接到同一条输出线没有任何问题。

    此致!

    汉娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要1A LDO、另一种解决方案是 TLV767 1A、16V 精密线性稳压器数据表(修订版 D)(TI.com)。