主题中讨论的其他器件: BQ34Z100、 BQSTUDIO
我们需要使用 用于公司 BMS 项目的 BQ34Z100-R2。 我们很难找到适用于此芯片的 BQ-Studio 软件。 您的网站指出,只有稳定版本是兼容的:
虽然测试版本不应兼容:
当我们首次连接芯片(可能使用较旧的固件)时、它被识别为0100_2_01、在本例中、它仅适用于测试版本(1.3.124)。 测试版本支持0100_0_16 (bq34z100G1)和0100_2_01 (BQ34Z100)。 稳定版本(不确定推出版本的时间或位置;1.3.101版本)仅支持0100_0_16。
使用固件(https://www.ti.com/tool/BQ34Z100-DEVICE-FW; 版本2.02.31)升级芯片后、芯片被识别为0100_2_02 (从0100_2_01)。 任何 BQ-Studio 版本都不支持该版本。 我想使用最新的软件(我确定是最新的测试版本)进行测试、但由于缺少下载按钮、无法下载稳定版本:
我的问题是:
其中 BQ-Studio 版本、我应该将其用于固件2.02.31闪存的 BQ34Z100-R2芯片?
您是否可以通过任何方式向我们提供最新 BQ-Stable (如果兼容)的工作下载