This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:BQ34Z100-R2的 BQ Studio 不可用

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2, BQ34Z100, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341138/bq34z100-r2-bq-studio-for-bq34z100-r2-not-available

器件型号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100BQSTUDIO

我们需要使用 用于公司 BMS 项目的 BQ34Z100-R2。 我们很难找到适用于此芯片的 BQ-Studio 软件。 您的网站指出,只有稳定版本是兼容的:

虽然测试版本不应兼容:

当我们首次连接芯片(可能使用较旧的固件)时、它被识别为0100_2_01、在本例中、它仅适用于测试版本(1.3.124)。 测试版本支持0100_0_16 (bq34z100G1)和0100_2_01 (BQ34Z100)。 稳定版本(不确定推出版本的时间或位置;1.3.101版本)仅支持0100_0_16。

使用固件(https://www.ti.com/tool/BQ34Z100-DEVICE-FW; 版本2.02.31)升级芯片后、芯片被识别为0100_2_02 (从0100_2_01)。 任何 BQ-Studio 版本都不支持该版本。 我想使用最新的软件(我确定是最新的测试版本)进行测试、但由于缺少下载按钮、无法下载稳定版本:

我的问题是:

其中 BQ-Studio 版本、我应该将其用于固件2.02.31闪存的 BQ34Z100-R2芯片?

您是否可以通过任何方式向我们提供最新 BQ-Stable (如果兼容)的工作下载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    跟随此主题后: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316165/bqstudio-is-there-a-bqstudio-software-after-version-1-3-111-1

    我设法使它工作。 我将从固件下载到 bq-studio 软件配置中的 bqz 文件复制。 现在、它会自动检测(并打开) 0100_2_02器件。

    仍然有一个问题是缺少下载按钮(如果最新版本真正支持-R2芯片)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Julian、

    该网站当前被修复为下载按钮再次出现。 是的、BQStudio-Test 和 BQSTudio 稳定版本都支持 BQ34Z100-R2。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    读取该线程后、我尝试使用 BQStudio 1.3.124来测试 BQ34Z100-R2、但该线程无法检测。 选择 IC 时,BQStudio 没有地址0x55,尽管我使用 Arduino I2C 扫描仪确认。 如果我犯了一个错误、请更正我。

     

    此致、

    亚纳尔德汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿  Janardhan、

    器件以前是否能够检测到? 确保您的通信线路不会过长、并且远离可能造成干扰的其他设备。  

    此致、

    尼克·理查兹