请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ77216 大家好、
我的客户 在其系统中使用了 BQ7721609、我们注意到 OTC 为83℃、客户是否可以将 Rntc 串联一个电阻器以实现100℃ OTC?……如果此处存在任何风险? 对于 Rntc 选择、我们是否对 NTC 参数有一些特殊要求? 客户使用10千欧 NTC 系列。 TS 引脚的内部上拉电压是多少? 非常感谢您的支持检查。
此致
Jie
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户 在其系统中使用了 BQ7721609、我们注意到 OTC 为83℃、客户是否可以将 Rntc 串联一个电阻器以实现100℃ OTC?……如果此处存在任何风险? 对于 Rntc 选择、我们是否对 NTC 参数有一些特殊要求? 客户使用10千欧 NTC 系列。 TS 引脚的内部上拉电压是多少? 非常感谢您的支持检查。
此致
Jie