This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:实现成功的优化周期- FC 标志集失败

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ34Z100EVM, EV2400, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343393/bq34z100-g1-achieving-a-successful-optimization-cycle---fc-flag-set-fail

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100EVMEV2400GPCCHEM

 您好!

需要帮助我了解 BQ34Z100-G1的配置参数。

一个多星期以来、我一直在努力完成学习循环。 我还看到了一些关于类似问题的线程、并尝试了一些配置。 我无法完成或超过应自动设置的[FC]位或应设置为0x05的更新状态。 我包含了日志报告和.srec 文件。

问题:

。 [FC]位在完全充电后未自动设置;

。 我在 SLUA925中获取了第四步 OCVTAKEN ,但 Update Status()寄存器未更新为0x05。

设备:

。 BQ34Z100EVM -评估板

。 EV2400 -接口板

电池18.175V (标称值) 3500mA | 55S/S

电池充电器(1.5A)

设计详细信息:

。 INR18650 MJ1电池的电池化学成分为2059。

。 电池在<15V 时耗尽。 这种电池组具有过放电保护功能、会切断电池电源。 因此、TERM 电压设置为3100mV (15500mV);

。 我使用了收尾电流和电芯收尾电压值。 此处需要更详细地说明并提供有关设置正确值的建议。

。 将电芯充电电压降低至4100mV (20500mV)。 这是先前尝试触发 FC 标志的行为。

。 电池组配置寄存器仅设置为 NI_DV、我不确定是否也需要设置 NI_DT。

。 不知道如何设置分压器和闪存更新 OK Cell Voltage 值。 根据另一篇文章中建议的值设置值。 选择分压器的过程没有意义。 如果执行计算、值超出寄存器允许的范围。

感谢任何帮助。 谢谢你。

e2e.ti.com/.../Batteryinfo.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、

    TRM 的第3.7节介绍了有效充电终止。 根据初步了解、您的测试条件似乎符合有效充电终止的收尾电流方法的要求。 我需要更多时间来更深入地了解我的评论。 我会在下周开始时回复您。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nick、

    感谢您的及时回复。

    是的、您答对了。 昨天我使用修改的充电终止规范运行了另一个测试、并且我能够设置 FC。 谢谢!

    我认为问题在于 Chg Current Threshold 值过低、并且超出了收尾窗口。 SLUA664文档对您有所帮助。

    现在,Update Status()寄存器仍没有更新到0x05。 昨天我读了一些数据、我想是我的 C 率放电。 今天我运行的是 C/10、比我之前做的要慢得多(我在3h 内放电球棒)。 我假设由于 DOD 中的90%要求、因此未设置 Qmax?

    我还将记录此周期、因此我很快就会发布结果。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、

    很高兴听到这个消息。 今天是一个假期,没有人在办公室。 我们下周同一时间再见。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、

    完成后发送新日志。 只需确认您是如何获取电池的 ChemID 的、我们的化学数据库中是否已有 ChemID? 或者您是否使用了 GPCCHEM 工具?

    此致、

    尼克·理查兹