This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:OCD 延迟不是完全为真

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341764/bq40z80-ocd-delay-is-not-exactly-true

器件型号:BQ40Z80

您好!

I 将 OCD1 5A 和 OCD2 8A 分别设置为延迟2s 和延迟1s。 但 IC 在5A-8A 之间3s 后闭合。 如何解决这个问题?

谢谢。

高 A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在触发保护功能时、是否可以接收简短的日志文件和电量监测计的.gg 文件、以便我们更好地了解情况?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    就在这里。

    此致、

    e2e.ti.com/.../xx.loge2e.ti.com/.../xy.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据发送的日志文件,似乎是在施加-5308mA 电流后在 SafetyStatus ()寄存器中触发 OCD1保护,这是正确的,因为 OCD1阈值设置为5A。 OCD2似乎没有被触发。

    但是、很难测量延迟时间问题、因为日志文件每4秒采样一次。 如果可能、能否发送采样率更快(1秒)的日志文件、以便我们可以查看延迟情况?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何编辑采样时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以通过转到 Window -> Preferences -> Registers 来更改采样时间。 我们建议将其设置为1500ms 采样、因为1000ms 可能会影响记录数据。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    谢谢你。 附加了日志文件和.gg 文件。

    e2e.ti.com/.../1565.bb.log

    e2e.ti.com/.../cc.gg.csv

    此致、

    高 A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、H. A:

    今天是一个假期,没有人在办公室。 我们下周同一时间再见。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 H.A.:

    感谢您发送更新的日志文件、但是否可以发送一个日志文件、在该文件中、OCD1保护被像之前那样以新的采样率触发? 这将使我们能够观察延迟所花费的时间。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺