This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:自动配置

Guru**** 2549190 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343794/bq40z80-automating-configuration

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

我正在使用 Battery Management Studio 通过集成的 BQ40Z80对大量电池组进行刷写和校准。
您能否 清楚地概述其他人是如何做到这一点的?

几个问题:

目前、我将使用 Battery Management Studio  GUI 刷写一个.srec 文件、并对电压、温度和电流进行校准。 我有很多电池需要闪烁、并且想要实现自动化。

我找不到用于对该特定器件进行编程的命令行工具或 API、但这些工具或 API 用于其他类似的 TI 器件。

1)有一个名为 ProgBQFS 的命令行工具,该工具是否适用于此任务? ProgBQFS  似乎需要.fs 文件,但我有一个.srec 文件。 是否可以在这两个  文件之间进行转换,或者是否可以使用具有.srec 文件的 ProgBQFS?

2) 2)是否有任何产品可用于自动设置这些  BQ40Z80器件?  

3) 3)我是否可以使用任何示例代码  、通过 SMBus 使用微控制器与 BQ40Z80器件连接?  

除了已提供的 PDF 文件收集之外、与自动刷写这些器件相关的任何信息都可能会有所帮助、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Josh、

    今天是一个假期,没有人在办公室。 我们下周同一时间再见。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    Unknown 说:
    1)有一个名为 ProgBQFS 的命令行工具,该工具可以用于此任务吗? ProgBQFS  似乎需要.fs 文件,但我有一个.srec 文件。 是否可以在这两个  文件之间进行转换,或者是否可以使用具有.srec 文件的 ProgBQFS?

    srec 文件和.bq.fs 文件包含相同的信息、但只是格式不同。 通过在 bqStudio 中转到"Firmware"、"Browse"并更改下面所示的文件格式、可以从电量监测计中提取.bq.fs。

    主要区别在于、如果.srec 用于编程、则必须使用 bqStudio。 如果使用的是 bq.fs、可以使用不同的主机控制器对其进行编程。

    编程的.srec/.bq.fs 中可以包含校准值、但我们建议对20个单独的量表进行校准、然后对创建的参数进行平均计算、如果要进行量产的话。 这样、在生产时、就无需对每个电量监测计进行校准。

    关于 ProgBQFS,您能否共享链接以便我们查看?  

    Unknown 说:
    2)是否有任何产品可以自动设置这些  BQ40Z80设备?

    对于生产、如果使用下面的适配器使用.srec 文件对电量监测计进行编程、则可以采用这种选项。 这样可以比 EV2400更快地进行编程。

    https://www.ti.com/tool/MKST-3P-ALT-EV2300 

    Unknown 说:
    3)是否可以使用任何示例代码  通过 SMBus 使用微控制器与 BQ40Z80器件连接?  [/报价]

    下面的监测计通信文档应提供有关如何与微控制器与 bq40z80连接的示例代码。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua801 

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺