This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3411R150:内部降压-升压转换器的组件选择问题及其最大工作频率。

Guru**** 2514595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345430/lmg3411r150-component-selection-issue-in-internal-buck-boost-converter-and-its-maximum-operating-frequency

器件型号:LMG3411R150

尊敬的团队:

        由于数据表中的所有参数都指定为500kHz、是否可以将此 IC 用于1MHz 应用? 如果在1MHz 下运行是可行的、请指导如何为降压/升压转换器选择合适的外部元件(如电感器和电容器)。

       此外、由于我的设计不需要 FET 故障状态、因此我考虑使用10K 电阻器下拉 FAULT 引脚。 这种方法是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yathavakannan:

    是的、可以在1MHz 应用程序中使用 IC。 不过、在1MHz 处的硬开关拓扑中、开关损耗可能很高、不过软开关不是问题。 对于外部元件、我们建议使用饱和电流高于350mA 的10uH 电感器。 Wurth 744020100是一款适用于此应用的电感器示例。  在 VNEG 和接地之间需要一个2.2 µF 25V 0805旁路电容器。 由于 X7R 电容器的电压系数、2.2 µF 电容器将在工作时提供所需的最小1.0 µF 电容。  

    如果不使用/FAULT 引脚输出、请将此引脚悬空。

    此致!

    凯尔