This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS76901-TPS7630 EP:无热保护/关断和增强型塑料封装的等效替代产品。

Guru**** 2554410 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV704, TPS715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344951/tps76901-ep-equivalent-replacement-without-thermal-protection-shutdown-and-enhances-plastic-packaging

器件型号:TPS76901 EP
主题中讨论的其他器件: TLV704TPS715

您好!

我们 EP 的大多数产品都使用了 TPS76901-TPS7690、但现在这款芯片已停产。  

MFG 建议的直接替换 TPS76901QDBVRG4Q1与建议的不等效。

我们需要使用增强型塑料封装直接更换不具有过热保护或关断功能的产品。

请帮助指导我们在您的产品线中找到此等效的替换产品。   

我们的输入电压为9V 至15V、输出为2.7V 和3V。  

谢谢。

T·阮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tu:

     您需要器件能够承受多高的结温? 还是需要尽可能热地运行直至出现故障?  

    阿伦·~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    我们将其运行至尽可能高的温度、直到出现故障。 我知道这款芯片有极端温度版本、但我们对此并不感兴趣。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tu:

    预期电流有多大? TLV704和 TPS715都没有热关断特性。 这些选项中的任何一个都能正常工作吗?

    阿伦·~