This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24AEVM:TPS546D24AEVM-2PH Iout 电流监控器

Guru**** 2431280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339848/tps546d24aevm-tps546d24aevm-2ph-iout-current-monitor

器件型号:TPS546D24AEVM

各位专家、您好!


评估板 TPS546D24AEVM-2PH 的寄存器和硬件引脚设置最初设置为默认设置、当我使用 PVIN=12V 启动 TI 工具 Fusion Digital Power Designer 并监控电流值时、我发现 Iout 电流为"-4A"。
"-4A"处于空载状态、但无论负载电流如何、它都与实际电流相差"-4A"。 这是否会对其他相同的评估板产生相同的影响? 如果需要指定实际电流、我是否需要修改寄存器设置(IoutCalOffset)以更接近实际电流?

此致、
藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的藤原生:

    您是否通过任何机会对 EVM 进行了任何修改? Iout 上的"-4A"读数可能意味着环路不稳定。 输出电流小于10A 时的电流测量精度应在+/-1.8A 范围内。  

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 藤原生:

    我们尚未收到您的回复、因此我们将关闭该主题。 如果您已解决问题、请单击"这已解决我的问题"或告诉我们如何解决问题、以便其他面临类似问题的人可以从您的体验中受益。 如果您仍需要帮助、请重新打开此主题或启动新主题、让我们知晓相关情况。

    谢谢!
    Tomoya