This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24:TPS546D24输出电流读数

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24, TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333192/tps546d24-tps546d24-output-current-reading

器件型号:TPS546D24

您好!

我将在新版本的电路板中使用 TI TPS546D24。

我们计划在下一次组装时替换为 TPS546D24A。

我有两个独立的设备,意味着每一个是独立的。

我正在从每个读数中读取输出电流、但读数没有意义。

其中一个器件的读数是+2.2安培、而另一个器件的读数是-2.19安培。

我知道器件正在工作、但这不是软件或 I2C 问题。

例如、我正在读取每个传感器的温度、这些传感器使用相同的数据格式、这是正确的。

以下是 READ_IOUT 寄存器(内部地址0x8C)的寄存器结果

第一个器件:0xC5CE =-2.19Amp

第二个器件: 0xC23A =+2.2Amp。

以下是 READ_TEMPERATURE_1寄存器(内部地址0x8D)的寄存器结果

第一个器件:0xDBA8 = 29.25 CEL。

第二个器件:0xDBB2 =  29.56 CEL。

*加热或冷却设备时,温度读数会发生变化。

两个设备上都没有负载,所以我期待很低的电流,关于100mA 中.

问题1:

这个问题是否是因为 TPS546D24没有电流消耗,而且有故障?

问题2:

是否需要对设备的偏移进行编程?

谢谢。

AVI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avi:

    您能否向我们提供原理图、PCB 布局和编程设置? 两个转换器是否可能共用同一个输出? 如果是这种情况、 可以解释为什么一个显示的电流为-2.19A、而另一个显示的电流为+2.2A (几乎相同、但反相了)。

    其他可能的考虑因素包括导致不稳定性的不当补偿以及与接地不当相关的问题。

    谢谢!
    Tomoya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avi:

    我们尚未收到您的回复、因此我们将关闭该主题。 如果您已解决问题、请单击"这已解决我的问题"或告诉我们如何解决问题、以便其他面临类似问题的人可以从您的体验中受益。 如果您仍需要帮助、请重新打开此主题或启动新主题、让我们知晓相关情况。

    谢谢!
    Tomoya