This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14240-Q1:δCout2和 δCout3的定义

Guru**** 1458420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345465/ucc14240-q1-definition-of-cout2-and-cout3

器件型号:UCC14240-Q1

大家好、

为了计算 RLIM 值、需要 δCout2 Ω 和 δCout3 Ω。 但我不确定如何从数据表中的8.2.2.2 RLIM 电阻器选择了解这一点。

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是您选择的电容器容差、例如选择的电容器容差为1.0uF、变化率为10%。 则该差值为10%、因此产生的电容为0.1uF、因此1.0uF 变为0.9uF