This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL432:Vref 值漂移

Guru**** 1630180 points
Other Parts Discussed in Thread: TL432
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345186/tl432-vref-value-drift

器件型号:TL432

您好!

我有一个 POE 供电设计基于评估板. TL432用于转换器的反馈环路。

e2e.ti.com/.../NCP1083QBCGEVB_5F00_SCHEMATIC.PDF

直到我注意到转换器的输出电压发生偏移时、设计似乎没有问题。 目标电压为12.3V、我在某些设计上测量的电压为15.9V。

在调查此问题时、我注意到在更换 TL432时、输出电压会大幅偏移:从13.2V 到15.9V (目标电压为12.3V)。

根据 OnSemi 提供的原始设计,以下电阻器的值已更改:

  • Rfb3 = 8.2KHz
  • Rbias2 = 1MOhms

即使更改这些值、我在 TL432的阴极上也应有大于1mA 的电流、因此我应处于建议的工作条件1mA;100mA ]、并且不明白为何我的输出电压会发生如此大的漂移。

这是一个已知问题吗?

是否有办法最大限度地减小从一个组件到另一个组件的漂移?

此致、

马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maxime、

    为什么在电感器 L1和 Rbias2在 L1之后连接之前连接 Rfb3是有原因的? 通常 Rfb3被连接至与 Rfb1一样的节点、而 Rbias2被连接在光耦合器的引脚1和2之间。  

    使用 Rfb3和 Rbias2的新值时、器件接收不到足够的电流。 通过 Rbias2的电流仅为9.5uA、Rfb3可能过大、对于光耦合器而言无法具有足够的增益。 我建议将 Rfb3降至820 Ω 的初始值并将 Rbias2降低至9.5K 或更低。

    如果这样不能解决问题、则器件可能不稳定、需要调整 Cfb1。

    谢谢。

    沃尔特