This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1875-SP:升压/降压转换器

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1875-SP, TPS7H6003-SP, UC1875

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345460/uc1875-sp-step-up-step-down-converter

器件型号:UC1875-SP
主题中讨论的其他器件: TPS7H6003-SPUC1875

您好!

以下组件(UC1875-SP)控制的直流/直流相移大桥拓扑是否可用于升压/降压转换器?

输入电压:50VDC -200VDC

输出电压:120Vdc  

功率:1500W  

还是仅支持升压或降压(具体取决于变压器)?  

如果是、您能否为升压/降压应用推荐一个合适的控制器?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Gadi、

    相移全桥能够进行升压和降压。
    UC1875-SP 是我们唯一可用的航天级移相全桥控制器。

    如果您正在寻找更新程度更高的控制器、TPS7H500X-SP 器件可用于构建全桥:
    https://www.ti.com/product/TPS7H5001-SP

    谢谢。
    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,丹尼尔!

    这是否意味着控制器 UC1875-SP 可以管理输出信号的占空比、而不是使其同步升压-降压、还是仅依赖于最小到最大(高达50%)占空比?  

    感谢您的建议;我还将评估此控制器选项。

    此致、

    加迪·菲舍尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Gadi、

    UC1875-SP 器件输出50%的占空比、然后改变它们之间的相位以生成转换器的占空比。
    该控制器不会产生同步整流信号

    TPS7H500X-SP 器件可更改控制器的占空比输出。
    这个控制器会产生同步整流信号。
    请注意、TPS7H6003-SP 还可以生成同步整流信号、通常与控制器配对:
    https://www.ti.com/product/TPS7H6003-SP

    电压较低的示例:
    https://www.ti.com/tool/PMP23200

    谢谢。
    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    "嘿,加迪,

    UC1875-SP 器件输出50%的占空比、然后改变它们之间的相位以生成转换器的占空比。"

    这是完全可以理解的、我知道如何使其用于同步整流。  

    我的误解是基于输入电压为50VDC、而输入电压为150VDC 时、输出必须稳定在120VDC 的情况。

    UC1875控制环路可以提供这样的控制。 我知道这将是 PWM 占空比变化、相同的占空比(仅使用180相位开关)将适用于全桥开关。

    它仅在变压器的匝数比设计为1:1时才有效。  我对吗?

    谢谢、真诚地、

    加迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Gadi、

    Im、而不是被你的问题弄糊涂了。

    我所了解的所有常见隔离式转换器都可以将匝数比更改为任何需要的值、从而增大或减小电压。

    例如、为了从任何输入电压产生任何输出电压、反激式的匝数比可以为1:10、匝数比为10:1或其间的任何值。
    由于必须考虑输入电压变化、因此存在一些限制。

    如果输入电压为50-150V、可达到120 VOUT、我可选择1:3的匝数比。
    这实际上看起来像是输出侧的150-450 VIN 至120 VOUT 转换器、这对于输出滤波器来说是可能的降压转换。

    如果您实现了1:1的比率、则不可能实现50-150VIN 和 VOUT、因为输出滤波器实际上将是一个尝试升压操作的降压转换器。

    如果您有问题、我建议查看 Power Stage Designer、它可以帮助您进行磁性元件设计并向您显示基本电压/电流波形是什么样的:
    https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER

    谢谢。
    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我明白了!  你完全澄清了我的困惑。  

    非常感谢!

    此致、

    加迪·菲舍尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎

    谢谢。
    丹尼尔