This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:如何使用普通5V USB 电源进行充电

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25723, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343877/tps65987d-how-to-charge-with-a-normal-5v-usb-power-supply

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:BQ25723TPS25751

大家好!

我们使用 TPS65987DDH+BQ25723设计了充电电路、并且可通过 PD 协议正常充电。

现在我们面临一个问题、即如何设置才能在插入非 PD 电源时对其进行充电?

使用非 PD 电源时、它只需要支持5V 充电。

应设置哪些触发条件?

此致、

Xavire.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xavire:

    大家都知道、周五是美国的假日。 感谢您的耐心等待、我们的团队将追上漫长周末创建的 E2E 主题。 请给我们几天时间,我们会尽快回复您的查询。

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xavire:

    您能否说明在 PD 仅使用 Type-C 接受5V 电压时、您需要对 BQ25723器件进行哪些配置?  

    如果这是您所问的问题、我们没有用于仅支持5V 隐式 Type-C 合约的 I2C 事件触发器。 TPS65987DDH 的设计不支持与电池充电器配对。 我们提供专为电池充电器配对而设计的 TPS25751器件、该器件具有专为配置电池充电器器件而设计的内置事件。 在 TPS65987DDH 上实现此类方案需要使用外部嵌入式控制器或 MCU 来配置 BQ25723、因为它检测到 PD 已输入5V 隐式 Type-C 特有合约。

    此致!

    亚历克斯