This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:《TPS25750主机接口技术参考手册》中的寄存器说明不正确

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344673/tps25750-incorrect-register-description-in-tps25750-host-interface-technical-reference-manual

器件型号:TPS25750
主题: TPS25751中讨论的其他器件

在第23页的"TPS25750主机接口技术参考手册"中、

14:12位值2h 被描述为"保留"。 正确值可能类似于位8:9的值2h (更改为 PP3)"PP3开关已启用(系统输出)"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    审核后、TRM 中的寄存器描述正确。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么请解释这一点。

    PP3是一种双向开关、可以 通过此端口提供和吸收电流、但"作为输出打开"没有设置。 换句话说、根据参考手册、此端口无法供电!

    然而、在我的设置中、当 PP3确实是供电时、寄存器位14:12设置为2h、除了描述为"保留"外、这是完全正确的。  

    请查看参考手册中的说明、基于此内容、PP3开关可以是:

    -关闭(已禁用)

    -因故障关闭(禁用)

    -开(已启用)作为输入

    但它不能作为输出开启! (这显然是错误的)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    被保留的位并不排除开关作为输出的行为、这只是意味着忽略此位。

    但是、是的、该位确实表示"PP3开关启用(系统输出)"。 我不知道为什么在定义器件时选择保留。 它的后续器件 TPS25751的 PP3Switch 位2h 显示为 "PP3开关已启用(系统输出)"。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我认为参考手册不正确。 标记为"保留"的设置不适合使用、它可能在将来的器件中(如您所说)、 但在本例中、它显然也用于 TPS25750、因为按设计的端口应具有该功能。

    此致

    奥拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 我要将其提交给系统团队。

    此致、

    C·吉莱特