This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62840:动态电流负载测试期间的输出电压变化

Guru**** 2781375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345336/tps62840-output-voltage-variation-during-dynamic-current-load-tests

器件型号:TPS62840

您好、TI 团队、

我们已将 TPS62840DLCR 包含在我们的应用中、并采用以下配置:

在动态工作模式下执行一些测试时、我们观察到了输出电压(Vout)的一些有趣变化。 我们非常感谢您的帮助/建议、以便我们了解观察到的事件的原因以及可以改进的方面。

1) 1)在第一个测试中、我们将负载电流从0mA 更改为300mA (Vin=6.5V、Vout=3.1V)

上面显示的结果显示了输出电压几乎有5mV 的变化、这主要是当负载电流达到280mA 或19mA 左右时。

2) 2)在第二个测试中、除了 Vin=3.5V 外、我们保持了相同的配置。

在这种情况下、当负载电流绕过82mA - 86mA 时、测量出大约30mV 的变化。

3) 此外、使用从85mA 过渡到150mA 的中等负载进行了瞬态测试。  

如上面的结果所示、观察到了等效行为。 当负载电流保持在 85mA 左右时、 会生成一个接近30mV 振幅的噪声分量。  

  • 在3项测试(特别是最后一项测试)中发生这些事件的主要原因是什么?
  • 这是否与从 PFM 模式到 PWM 模式的转换有关?
  • 考虑 Vin/PWM、对于特定的 PFM - Vout 配置、我们如何在发生转换时估算输出电流值?

 

感谢您的关注。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    您能否说明一下这些测试所使用的负载是什么? 是源测量单元(SMU)、灌电流负载还是纯电阻负载?

    通常 PFM 中的输出电压高于 PWM。 可以在曲线中的凸点之后的直流输出电压与负载电流关系图中看到 PFM 到 PWM 的转换。  

    在您的帖子的示波器屏幕截图中、较低的负载电流下的输出电压较低、这与预期相反。 因此、我不确定这是否是 PFM 和 PWM 模式的效果。 您是否还可以 通过放大低负载和高负载区域来探测 SW 电压和电感器电流? 这样可以更好地了解器件的开关方式。

    此致、

    瓦伦