This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:CT 处电容值的最大限制

Guru**** 2552050 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345095/tps22810-max-limit-of-cap-value-at-ct

器件型号:TPS22810

大家好、TPS22810数据表的表2显示了最大 CT 值为27nF。 在我的应用中、我需要更慢的上升时间。 IC 是否支持 100nF 的 CT 值? 由于公式3不适用于 CT>1nF,如何计算 CT=100nF 的上升时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KrnB:

    是的、可以使用更大的 CT -公式3不适用于 CT < 1nF、因此您可以将其用于大约 CT = 100nF。

    谢谢。

    帕特里克