This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25071:关于稀有放电应用和兼容性的查询

Guru**** 2533810 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z620, BQ25071, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339869/bq25071-enquiry-on-rare-discharge-application-and-compatibility

器件型号:BQ25071
主题中讨论的其他器件: BQ28Z610、BQ28Z620

大家好、

我对 BQ25071有几个问题:

  1. 是否对罕见放电应用有任何建议(例如仅在市电电源发生故障时使用 LiFePo4电池的紧急照明、理想情况下绝不会发生、但在实际情况下、可能每年发生一次或两次)?
  2. BQ28z610与 BQ28z620之间的主要区别是什么?
  3. 我们目前使用的是 BQ25071充电器 IC。 在充电曲线方面与 BQ28z610兼容吗?  如果不是、他们可以为我们的应用推荐其他充电器吗?

请提供建议。

此致、

欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest  

    bq28z610与 bq28z620之间的主要区别在于、bq28z610具有1.8V IO、bq28z620具有1.2V IO。  

    对于其他问题、我将把这些内容交给充电器专家。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:

    1.一个比较好的起点是了解你需要多少电池电压、多少电池充放电电流、以及多少电池容量。 那么、您需要选择具有足够低 IQ 的充电器、以确保电池电压在需要时有效。

    3.  BQ28z610 是一款单芯电池电量监测计、应该能正常工作、但最终取决于您的电池容量。  BQ28z610 用于100到32000 mA 电池。 它看起来像 BQ28z610支持锂离子电池、而 BQ25071支持锂磷酸盐电池。 与 Johnny 核实、确保化学成分兼容。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您的答复。 我将与客户核实这一点,同时您是否有客户可以参考的任何文档?

    此致、

    欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest  

    着手使用 BQ28z610电量监测计的一些良好文档包括 数据表TRM和有关 完成成功学习周期的此文档。 此外、您可以将锂磷酸盐化学电池与该电量监测计结合使用。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    请查看客户的反馈:

    1a. 一个好的起点是确定您需要多少电池电压、多少电池充电/放电电流以及多少电池容量。 那么、您需要选择具有足够低 IQ 的充电器、以确保电池电压在需要时有效。

    1Q。 我们目前使用的是 BQ25071电池充电器、因此我们希望继续使用它。  TI 是否有适用于稀疏放电(寿命中放电几次)产品的特定电量监测计?  下面是我们现有电池的信息:

    *电池的化学成分: LiFePO4.

    *额定电压:3.2V。

    *电池容量:从3300mA 到16000mA Theh

    *充电电流: 200mA 到1A。

    放电电流: 10mA 到4A。

     

    3A 级。 BQ28z610是一款单芯电池电量监测计、应能正常工作、但最终取决于您的电池容量。 BQ28z610用于100到32000 mA 电池。 它看起来像 BQ28z610支持锂离子电池、而 BQ25071支持锂磷酸盐电池。 与 Johnny 核实、确保化学成分兼容。

    第三季度 我们想使用 BQ25071电池充电器与 BQ28z610电量监测计搭配使用。  我们想知道它们在充电特性方面是否兼容吗?  我们对 BQ25071使用 ADI 电量监测计、但该电量监测计由于 BQ25071.x 的充电曲线无法检测充电结束事件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ernest

    1.请注意、该器件的稳压电压为3.5V、最高可支持1A 的充电电流。 我将让 Jonny 回答有关适用于稀有放电应用的监测计的问题。

    3. Jonny 说,"另外,你可以用这种测量仪使用磷酸锂化学。" 该部件没有终端、这将由主机控制。 我将 Jonny 回答有关电量监测计工作原理的具体问题。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您的联系。 您能与我分享一下监测计的工作原理和罕见的放电情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest  

    假设电池一年将完全放电两次、这应该不是问题。 在这种情况下、您应该每年获得两次 Qmax 更新。 由于您使用的是 LFP 电池、它们往往比其他化学物质的降级速度慢、因此每年仅更新两次 Qmax 在这里不是问题。 不过、在理想情况下、您可能希望 Qmax 更新得更频繁。  

    此致、  

    Jonny.