This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:TUSB1044转接驱动器配置

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343200/tusb1044-tusb1044-redriver-configuration

器件型号:TUSB1044

大家好、

我们在设计中使用转接驱动器 tusb1044、Type-C PD 控制器将连接到 I2C 接口上的嵌入式控制器。 我们不熟悉转接驱动器应用。 请告知我们如何从 PD Cobcontroller 配置转接驱动器。  

请告知我们保留转接驱动器的设置。 为什么在 type-C interface.e2e.ti.com/.../sch_5F00_501_2D00_1_2D00_02697_5F00_a2-_2800_1_2900_.pdf 中使用此转接驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yash。

    Unknown 说:
    请告诉我们如何从 PD Cobcontroller 配置转接驱动器。

    您能介绍一下最终用例吗? 从原理图中看、您似乎要使用 USB/DP 交替模式。

    如果是这种情况、您希望 PD 控制器控制 FLIP、CTL0、CTL1和 HPDIN 引脚。  翻转将控制 Type-C 方向、而 CTL0/CTL1控制 USB 或 DP 数据是否通过 TUSB1044。

    HPDIN 将显示 DisplayPort 灌电流是否连接到 Type-C 端口。

    我绘制了一个图来帮助显示 GPIO 模式下的连接。 请忽略红线、因为它们是用于另一个应用的。

    在原理图中、您已启用 I2C 模式、该模式将翻转为 SCL、CTL0将转换为 SDA。 必须将它们连接至您的 I2C 控制器、该控制器可以集成到您的 PD 控制器中。 在 I2C 模式下、CTL1可保持悬空。   有关在 I2C 模式下配置1044的更多信息、请参阅此资源。 以下是该文档的节选:

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    感谢您的答复。

    我们使用的是支持10Gbps 速度、还支持 PD 功能和 ALT 模式的类型 c。

    从原理图中看、您似乎要使用 USB/DP 交替模式。 : 是的,我们使用 ALT 模式。

     

    请告诉我、转接驱动器地址数据表中提到了一件事:

    请帮助我识别此处的从机地址-  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yash。

    由于您已将 UEQ1和 UEQ0拉至低电平、因此 I2C 地址应为0x44

    若要获取 I2C 地址、请忽略位0列:

    此致!

    谢恩