This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53659:默认 Vboot 和 TI Fusion Power Designer 用例

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53659, TPS53622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343883/tps53659-default-vboot-and-use-case-of-ti-fusion-power-designer

器件型号:TPS53659
主题中讨论的其他器件: TPS53622

您好!

我在上一个问题中提到过。

我们在  设计中使用 TPS53659和 TPS53622多相稳压器为 Intel Xeon 处理器 D-1746TER (Idaville)供电。

我有一些疑问、请帮我解决。

1) 1)由于 Intel 在发出任何 SVID 命令(即 VBOOT 电压、通常为1.2V 或1V)之前需要默认的内核电源电压。 现在、请告诉我这两个稳压器的默认 VBOOT 是什么?

2) 2)如果默认 VBOOT 电压与处理器所需的 Vboot 不同、那么我们是否必须在启用稳压器之前对稳压器进行编程(AVR_ON)?

3)我们把 VR 的 SVID 接口和处理器的 SVID 通道连接起来,把 VR 的 PMBus 接口和 PMBus 连接到处理器本身。 我们是否需要为 PMBus 添加一个接头(连接器)以连接数字融合电源模块?

4) 4)如果需要连接该 Fusion 电源模块、在这种情况下、我们是否需要将 VR 的输出保持在禁用模式(AVR_EN)低电平?

5) 5)我们使用两个通道(A 和 B)。 我们希望根据不同的时序单独启用/禁用两个通道。 如何将 BEN_VCCIO 用作 BVR_EN?

谢谢!

R·库马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

     Chanakya 会支持你,但他是 OOO 今天。

    此致

    颐和  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    谢谢!

    R·库马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raj Kumar:
    1) 1)通道 A 的 TPS53659中的默认 VBOOT 电压为1.2V、通道 B 的默认 VBOOT 电压为2.56V。 通道 A 的 TPS53622默认 VBOOT 电压为1V、通道 B 的默认 VBOOT 电压为0.9V
    2) 2)是、 如果默认 VBOOT 电压与所需 Vboot 不同、我们必须在启用稳压器之前对其进行编程。  

    3)是的、我们需要连接器、以便 Fusion Digital Power 设计器可以在没有处理器的情况下直接与稳压器通信。

    4) i) Fusion Digital Power Designer 是一种 GUI、可以写入 PMBus 寄存器并显示遥测

       ii)无需禁用 VR 启用即可连接 Fusion Digital Power Designer

    5)您需要从 Fusion GUI 中选择多功能引脚(tps53659中的引脚13)作为 BVR_EN、或将 PMBus 的 D0h 地址中的第12位写入0 (执行此操作时、确保处于第0页)。

    此致、

    Chanakya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Chanakya、

    非常感谢您的详细回答。

    我对第4(ii)点有疑问─

    4 (ii)如果我在通过融合数字电源模块编程时不禁用 VR、则默认 Vboot (即2.56V)可能会损坏接收设备(处理器预期为1.8V)。 请澄清这一点。

    我还有一个关于 IMON 遥测的疑问-

    由于空间受限、我不想使用输入电流检测电路(分流电阻器或 DCR)。 但处理器需要 IMON 遥测(输出电流监测)来实现 RAPL 功率预算管理算法。

    如果未添加输入电流电路或将 VIN_CS 和 PIN_CSNIN 连接到 VIN (12V)、VR 是否仍能提供所需的 IMON 遥测?

    我假设 IMON 是功率级(MOSFET)的平均或每相位输出电流、该电流由 VR (ACSPn 引脚、连接到 MOSFET 的 IOUT)获取和检测。 意味着 IMON 是输出电流数据(从 MOSFET 的 IOUT 引脚获取)。

    换句话说、 如果我没有在12V 输入上连接分流器或 DCR 输入电流感应电路、英特尔至强处理器 D1746TER 是否会通电? 此输入电流检测电路和检测值的用例是什么?

    谢谢!

    R·库马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    如果默认 VBOOT 与所需的输出电压不匹配、则应在系统上电之前将其编程为正确的输出电压。

    对于 IMON、它已在另一个帖子中解决。

    此致

    颐和