This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:BQ76942

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345213/bq76942-bq76942

器件型号:BQ76942

如附件中所示、我们正在查询 TI BQ752的 NTC TS1和 TS3的温度测量问题

此外、如果有任何必要的数据或信息 PLZ 供应给我们

 附件: BQ76942.pdf 读取的 TS1 NTC 值不正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、您好!

    为了获得最佳精度、您需要对其进行校准。  

    您应该将热敏电阻电阻与温度的关系输入到我们的 THERMISTOR-COEFF-CALCULATOR 系数计算器中。 使用这些系数将提供最佳精度。 您能否尝试创建这些系数并重试?

    Vref1或 Vref2不影响 NTC 测量。 热敏电阻测量值是比率值。 这意味着 ADC 基准电压和上拉电压是相同的。 因此可以忽略 ADC 误差。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙