This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25143-Q1:LM25143-Q1

Guru**** 2522900 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345375/lm25143-q1-lm25143-q1

器件型号:LM25143-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5143

您好、团队成员:

我们在单输出(3.3V)六相模式下操作 LM5143。  从控制器的导线如何?

这是数据表中提供的信息。 如何 提供0、60,120度外部时钟信号?

请提供相应的任何基准电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于布局、对于时钟信号的布线方式没有唯一的标准。  

    最好时钟信号布线长度最短、不过、芯片上时钟信号形状的振动是放松的、不需要具有非常尖锐的边缘。

    使用的特定端接不存在抗尖峰脉冲。