This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR50410:软启动时间

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56837, LMR50410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345198/lmr50410-soft-start-time

器件型号:LMR50410
主题中讨论的其他器件: TPS56837

您好、团队成员:

我们能否像测量 TPS56837一样测量 LMR50410的软启动时间?

我阅读了以下文档、但它需要 SS 引脚...

了解 TPS56837的软启动: https://www.ti.com/lit/an/sluaat3/sluaat3.pdf

此致、

坂井正太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saki-San:

    您必须单独使用 Vout 和 SW 在 LMR50410上测量 ss、并确认其为~1.8ms。 定义各不相同、但根据我们组的不同、是从第一个 SW 脉冲到90%稳压的 FB (即:1V 的90%= 900mV)的时间