This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63610:关于通过 FPGA 启用 TPSM63610

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM63610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345178/tpsm63610-regarding-enabling-the-tpsm63610-through-fpga

器件型号:TPSM63610

你(们)好!

我正在我的项目中将 TPSM63610用于三个应用(28V 到12V、28V 到8.5V 和12V 到4V 的转换)。 在数据表(数据表中的参考原理图)以及 TI WEBENCH 电路设计器中、IC 仅通过 Vin 启用。 我想知道可以使用 FPGA 信号启用 IC。 如果需要、请分享相应的参考原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sahil:

    您可以通过 GPIO 切换 EN。 没有严格的标准。 只需确保适合高电平和低电平、并且您不会将引脚悬空。