This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH-POWER-DESIGNER:WEBENCH 电源设计器中的 LM5012 thetaJA

Guru**** 2508755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343849/webench-power-designer-lm5012-thetaja-in-webench-power-designer

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER
主题中讨论的其他器件:LM5012

您好、专家!

我正在尝试使用 LM5012构建一个48Vin-15Vout-2AIout 降压转换器。 由于环境温度为90度、我们应注意不要超过 Tjmax。

因此、我利用 WEBENCH 计算损耗、效率和 Tjmax。

webench.ti.com/.../SDP.cgi

不过、我想到了一些问题。 那么、您能回答以下问题吗?

1.为什么 ICThetaJA 在 WEBENCH 中有18度/W? 在 LM5012的数据表中、EVM 中的 ThetaJA (29度/W)和 JEDEC PCB 中的 ThetaJA (34.8度/W)均高于18度/W。 该值来自哪里?

2.我们能否在 WEBENCH 中更改 ICThetaJA 以相应地计算 IC Tj?

3.大家都知道、转换器的损耗会随着温度的升高而增大、我在 WEBENCH 中发现 IC Pd 可以考虑这个影响。

在估算 IC 的 Pd 时会考虑哪个温度? 运行条件下的环境温度还是 IC Tj?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob 您好!

    感谢您与我们联系、

    Re -将主题分配给正确的产品线。

    下次请指定器件型号类别的器件型号、以便自动将其分配给相应的 产品线。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kento:

    RthethajA 没有一个数字。 取决于多个参数(即:电路板尺寸、功耗、环境温度等)。

    应用手册包含电路板设计中 IC 的热采集、旨在实现比 EVM 更好的热性能。 该 EVM 旨在展示小解决方案尺寸。

    在图2-6中、记录了在48V 输入、12V 输出和1.75A 负载下的器件外壳温度。 这几乎与您的应用程序相同。

    我将尝试使 Wb 和数据表保持一致或阐明收集了特定参数的运行条件。

    感谢您指出这一点。

    使用此条目计算 PDIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Beck:

    感谢您的答复。 我澄清了问1。

    您能帮我解答 Q.2和 Q.3问题吗?

    2.我们能否在 WEBENCH 中更改 ICThetaJA 以相应地计算 IC Tj?

    3.大家都知道、转换器的损耗会随着温度的升高而增大、我在 WEBENCH 中发现 IC Pd 可以考虑这个影响。

    在估算 IC 的 Pd 时会考虑哪个温度? 运行条件下的环境温度还是 IC Tj?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kento:

    不用客气。

    具有 Q2/Q3

    温度可能可以达到18摄氏度。 我认为没有必要进行更改。

    如果18degC/W rthetha 不适用于您的电路板设计、并且您希望通过下图来估算具有不同铜板面积的各种 rthetha 的结温。 选择适用于您的设计的电阻器。 最大负载电流可通过以下等式算出。

    计算 Pdis 的温度来自下面突出显示的条目

    如果您对其稍作更改、Pdiss 的值就会发生变化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Beck:

    感谢您的答复。 我还澄清了 Q2和 Q3!!  

    谢谢。

    肯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气、Kento。

    祝你度过美好的一天!