This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:使用多充电器

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345374/bq25750-use-multiple-charger

器件型号:BQ25750

您好!

我需要开发能够提供60A 电流输出的直流/直流转换器。 是否可以并联3个 BQ25750转换器以达到60A?

数据表显示、转换器需要一个5m Ω 的分流器。 是否可以将分流器的大小减小到60A 的三分之一?

此致

L·米库

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在单个器件上无法将分流电阻缩小三倍来达到60A、但绝对可以并联使用三个器件来达到60A、并且我们的许多客户以这种方式使用它、因此我们知道它是有效的。