This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568230:设计审查

Guru**** 2933260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344481/tps568230-design-review

器件型号:TPS568230

您好!

我的客户请求 TI 审核 TPS568230RJE 设计。

请查看以下他们的设计、看看是否有任何问题。

e2e.ti.com/.../TPS568230RJE.pdf

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH

    我们会尽快与您联系、在这段时间内、我想知道谁是客户和终端设备

    谢谢!

    救世主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH

    1.假设 Vin 纹波为1%计算 Cin 为30uF、即使考虑降额、电流 Cin 也非常低

    2.即使没有降额、COUT 也低于数据表中建议的 Cout 最小值

    3.请使用数据表中推荐的电感器

    谢谢!

    救世主  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,救世主,

    感谢您的答复。

    有关客户信息、请发送电子邮件给我:

    Br、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 JH、我们将通过电子邮件

    -救世主