This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16030:电感影响 SW 波形

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344704/lmr16030-the-inductance-affects-the-sw-waveform

器件型号:LMR16030

迪亚尔斯、

  客户发现电感影响了 SW 输出波形、从而使输出异常。  电感是否影响 SW 波形? 原因是什么

第一个电感为 TDK SLF10165T-100M3R8-3PF、它使 SW 波形异常、如图1所示;

                   图1

 针对相同的 参数将电感更改为另一个供应商、SW 波形正常、如图2所示;

图2

双 电感数据表作为附件、sch 如图3所示;

e2e.ti.com/.../SLF10165.pdf

e2e.ti.com/.../PS1038_2D00_103N.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电感会影响峰峰值纹波电流。  较低的电感会导致峰峰值纹波电流增加。

     当电感器电流为负时、器件的电感器电流会变得不连续(因为没有通过 D9的反向电流)。

    在负载较轻或电感较低时、更有可能发生这种情况。

    如果电感器上存在容差、则 图1中的电感可能较低、从而导致不连续的电感器电流、如其谐振的 SW 波形所示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     我看到图1电感器  TDK SLF10165T-100M3R8-3PF 容差低于另一个容差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这两个实验之间可能存在一个未加解释的变量。

    在任何情况下、如果您想改变我对电感器电流变为负值的要求、请提供电感器电流波形的 A-B 比较、以查看一个是否不连续、另一个不连续。 SW 波形很明显地表明、电感器电流将不连续。