This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2400:有关 TPS2400输入电源的查询

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2400, LM74502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334382/tps2400-inquiry-regarding-tps2400-input-power-supply

器件型号:TPS2400
主题中讨论的其他器件: LM74502

您好!

我们计划使用 TPS2400设计定制电路板、我们需要为输入[90V 输入]提供90V 过压保护。 但是、您曾提到将输入电源保持在3.1至6.8伏之内。

您能否确认我们是否可以提供90V 作为输入电压并实现90V 过压保护?

 
此致、
尼泰什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用 LM74502。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经查看了您建议的数据表、其中指出输入范围仅高达65V。 但是、我们的系统以90V 输入工作。

    我们要求电压输入范围为30V 至90V、并具有90V 过压保护。 能否根据这些要求提供建议?

    此致、

    尼泰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    90V 是稳态工作电压还是瞬态电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉这么晚才回复。

    我们的输入仅为90V 稳态工作电压。

    此致、

    尼泰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有任何针对90V 工作稳态电压的集成控制器解决方案。 但是、您可以使用 运算放大器、电阻分压器、比较器等分立式组件来实现 OVP。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、但 TPS2400有什么问题呢? 因为在数据表中、您提到过压保护高达100V。

    此致、

    尼泰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Nitheesh:

    100V 是 VIN 引脚可以承受的绝对最大电压。  

    工作电压需要在3.1V 至6.7V 的范围内。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    TI 对此具有任何参考、如文档、文章或其他内容。

    请提供任何参考建议、并指导我们选择符合我们要求的元件值。

    我们的要求是90V 输入电源和1A (电流额定值)。

    此致、

    尼泰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否尽快告知?

    此致、

    尼泰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niteesh:

    我们没有针对该要求的任何参考设计。 您可以使用电阻分压器和模拟比较器等分立式组件来实现过压保护电路。